This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS92630-Q1:最大输出电流问题

Guru**** 2529560 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS92633

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/977316/tps92630-q1-maximum-output-current-question

器件型号:TPS92630-Q1
主题中讨论的其他器件:TPS92633

大家好、

客户希望在将最大输出电流应用到车辆 LED 模块时检查最大输出电流。

规格:  

-输入电压条件:最小9V ~ 最大16V

-消耗性负载条件:最小5.7V ~最大7.5V

Q1: TPS92630 IC 可在负载条件下控制电流范围。

Q2: 为什么数据表可以控制高达450mA (CH 独立控制150mA),但实际产品不能控制?
-在设计实际产品时,控制通道单个50mA 和总共150mA。 (发热问题)

Q3: 请建议必要的电路环境以控制高达450mA 的电流。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Q1: TPS92630 IC 可在负载条件下控制电流范围。

    每通道50mA

    Q2: 为什么数据表可以控制高达450mA (CH 独立控制150mA),但实际产品不能控制?
    您应该调节器件通常可以在85度条件下工作

    Q3: 请建议必要的电路环境以控制高达450mA 的电流。

    输出端串联电阻、三通道并联、或考虑 tps92633