请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TLC6C5712-Q1 大家好、团队、
1.想再次检查: 使用 TC6C7512-Q1同时输出全部12个通道的50mA 电流(12通道* 50mA =总600mA)是否正常?
2.对于热性能、应注意使其工作温度低于数据表中给出的最大绝对值(125摄氏度)。 在这种应用中是否需要注意任何事项?
谢谢、此致、
Masaru Oinaga
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、团队、
1.想再次检查: 使用 TC6C7512-Q1同时输出全部12个通道的50mA 电流(12通道* 50mA =总600mA)是否正常?
2.对于热性能、应注意使其工作温度低于数据表中给出的最大绝对值(125摄氏度)。 在这种应用中是否需要注意任何事项?
谢谢、此致、
Masaru Oinaga