This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5069:LM5069不会在短路情况下关闭 MOSFET

Guru**** 2535670 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5069

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/977460/lm5069-lm5069-doesn-t-turn-off-a-mosfet-under-short-circuit

器件型号:LM5069

大家好、

好的、我收到了客户关于此器件的查询。 为了让我不会错过任何信息、请在下面输入错误副本查询。

"

。 我在测试 LM5069时遇到问题。 决定将此 IC 与 MOSFET 配合使用作为电子保险丝、从而在过压和过流时关闭电路。 我使用 TI 的计算器来确定电路参数。 额定电压为24V、允许的最大电压为30V、允许的最大电流为12A。

现在、我尝试测试一个原型。 遗憾的是、我没有额定电流为12A 的电源单元。 为了快速测试 IC、我决定更改限流电阻器的值。 而不是使用0.04欧姆电阻器的0.004欧姆 I'am。

当输出短接时、源极上的电压下降、但 MOSFET 仍稍微断开。 因此没有适当的关闭。
我将数字与原始化学特性(两个0.002欧姆电阻都替换为0.02欧姆电阻)和具有栅极电压、源极电压和计时器引脚电压的示波器相连接

e2e.ti.com/.../7851.LM5069.zip

"

感谢您的参与、并期待您的善意回应。

此致、

梅纳德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     尊敬的 Maynard:

    感谢您的支持!

    您能通过下面的内容来帮助分析问题吗

    使用4通道示波器测试波形

    • 探测输入电压、输出电压、栅极、输入电流
    • 探针 Vout、栅极、输入电流、计时器电压  

    此外、请将填充的 LM5069设计计算器发送给我、以查看设计的 SOA 裕度。 它位于产品文件夹 https://www.ti.com/product/LM5069#design-development##design-tools-simulation 下