This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25895M:升压模式电流限制稳压器

Guru**** 2511415 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25895M, BQ25890

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/977385/bq25895m-boost-mode-current-limit-reg

器件型号:BQ25895M
主题中讨论的其他器件: BQ25890

尊敬的先生:

BQ25895M 具有升压模式电流限制寄存器、但保留。

我们可以使用设置其他设置值、还是您计划释放该寄存器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    对于 BQ25895M、在 OTG 模式期间 RBFET (Q1)关闭。 只有 PMID 是 OTG 输出、因此通过 Q1的升压电流限制不起作用。 如果需要升压电流限制、请改用 BQ25890。

    谢谢、

    宁。