This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25601:bq25601 REGN 规范问题

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25601

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/977313/bq25601-question-for-bq25601-regn-specification

器件型号:BQ25601

大家好、

我们的客户正在使用 bq25601设计支持5V 和9V 输入电压的 HV 输入充电器。 在他们的设计中、他们按照我们的 EVM 设计将 PSEL 上拉至 REGN 引脚。 以下是在9V VBUS 输入条件下 REGN 引脚电压的问题:

根据 D/S 规范、REGN 电压范围为5.6V~6.55V、VBUS 输入电压为9V、PSEL 引脚最大额定电压为7V。 那么、在这种情况下、如果它在上拉至 REGN 时为 PSEL 引脚提供足够的电压裕量? 如果没有、是否有其他有关 PSEL 引脚连接的建议?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    REGN 为6V LDO。 所以没关系。

    谢谢、

    宁。