This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ2980:部件生命周期不清楚

Guru**** 2529150 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ2980

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/977535/bq2980-unclear-part-lifecycle

器件型号:BQ2980

BQ2980是一款相对较新的器件、但尽管数据表不断讨论工厂可编程选项、但显然无法进行任何定制。 该部件处于哪个生命阶段? 它是否已停产? 对于具有独立充电和放电过流限制的小型单节电池器件、是否有任何新的等效器件?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mark、您好!
    BQ2980处于活动状态、也不会停产。
    BQ2980不能由客户编程。 我们定期添加新的预编程版本(旋转)。 它是我们最新的1s 保护 IC。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、David、

    数据表将其广播为"出厂可编程"、我认为这意味着我可以订购定制值。 但是、TI 的服务系统通知我、该器件没有计划进一步的旋转、我对可用器件的功能感到很失望。 某些宣传功能(即 PTC 热传感器)不存在于任何库存器件上、因此这并不是广告中的真实情况。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mark、
    我认为数据表中提到了"出厂配置"、并列出了当前可用的配置。
    我知道、遗憾的是、这些配置都不符合您的要求。