This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5001:LM5001

Guru**** 2668435 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5001

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/975967/lm5001-lm5001

器件型号:LM5001

IAM 计划在隔离型反激式控制器(DCM)拓扑中使用 LM5001。 IAM 计划使用此转换器为74V 的电池组充电。 我只需要进行电流调节,而不需要电压调节(反激式输出端的 CV)。 如果我将 COMP 和 FB 引脚接地以实现所需的运行、是否正常? 或者、我是否知道上述方法是否不可能实现它、最好的解决方案是什么。 COMP 和 FB 引脚的最佳配置是什么、可通过它为74V 电池充电  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您考虑使用 LM5001。  是否要调节电池的充电电流?  电流是多少?  充电电流必须何时停止?

    谢谢、

    应用工程学 Yohao Xi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    HII 先生,

    1) 1)是的、我想调节电池的充电电流。

    2) 2)我想进行1A 左右的输入电流调节。 (和我的输入电压(最大值)= 4.2V)  

    3) 3)我的最大电池充电电压为74V、工作范围为(60V 至74V)、即、我应为电池充电的电压介于60V 至74V 之间。 当电池达到74V 时、我认为 IC 可通过使能引脚关闭。 (由微控制器控制)。IAM 与 COMP 和 FB 引脚配置混淆。 为实现上述操作,最好的安排是什么?

    我有一个设计用于反激式变压器

    1:20匝数比(Lpri = 44uH 或25uH)。

    Vin (max)= 4.2V、最大输入电流应调节至1A

    VOUT (最大值)= 74V  

    LM5001是否可用于此应用? 如果不是、我是否知道这种情况的替代方法? 变压器( Lpri ) 是否足够?  

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    这听起来像是一个兴趣应用。 我认为您的输出电压应调节为70V。  在充电期间、您希望以恒定电流充电、并且您的输入电流必须限制在1A 或更低。  我的理解是否正确?  简单的反激式可能无法实现所有这些功能、因此需要额外的外部电路。 以下是一个想法:

    • 将反激式输出调节设置为70V。  使用电阻分压器监控电池电压、并通过 FB 引脚进行监控。
    • 在 COMP 和 FB 引脚之间放置一个 RC 网络、用于环路补偿。  这将稳定您的电压环路。
    • 在电池充电返回路径上使用感应电阻器、并使用运算放大器通过阻断二极管下拉 COMP 引脚来比较充电电流。  因此、COMP 只能由运算放大器下拉。  如果接地端不允许使用电阻器、则可以使用 TI INA 部件来感应和调节充电电流、
    • 对输入电流执行相同的操作、同时使用阻断二极管、以便能够下拉 COMP 引脚。

    工作原理:

    • 当电池电压不足时、FB 会尝试将 COMP 推高、但输出电流控制运算放大器会保持 COMP、以将充电电流调节到设置点。
    • 当输入电流达到设定值时、输入电流限制运算放大器将开始下拉 COMP 以调节输入电流。
    • 电池电压达到70V 时、FB 达到设置点、控制器本身将降低 COMP、以在设置点调节输出电压。  

    希望这能澄清。


    谢谢、

    应用工程学 Yohao Xi