This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS543620:斜坡和上电延迟时序

Guru**** 2386610 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/977115/tps543620-ramp-and-power-on-delay-timing

器件型号:TPS543620

团队、

在稳压器启动方面、我的客户正在寻找 BP5 LDO 启动时间和加电延迟计时。 假设使用 R 模式1.78K +/-1%、斜坡+导通延迟时间的最小值/最大值是多少?

谢谢!

Russell

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Russell、

    Anthony 很快会向您提供反馈。

    谢谢、

    Lishuang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Russell、

    我正在研究这一点、但我需要等待我们设计团队的一些意见来帮助回答。 我认为我们没有使用测量对该参数进行表征、我们只能根据仿真数据给出数字。

    Anthony

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Russell、

    以下是我们可以从设计中提供的详细信息。 不幸的是,这可能不是你所希望的那样直接,但我希望这将足以满足这里的需要。 µF 12V kΩ、BP5上的1 μ F 电容和11.8 μ F RFSEL (1MHz)、从760µs 高电平到开关的预期最小/最大时间为660µs μ s /μ s。 µF 中 µF 了一个1 μ F 电容、以考虑2.2 μ F 电容的典型降额。 µF µs、1 μ F 电容充电到内部逻辑信号指示电压正常的点所需的时间为110 μ s。 该时间将随实际 BP5电容呈线性变化、并且根据我建议的数据、在整个过程和温度范围内、启动时间的变化为+30%/-20%。 µs、µF 2.2 μ F 电容、LDO 的 µs 时间为190 μ s 至320 μ s。

    另一个详细信息是与 FSEL 电阻器检测相关的加电延迟会因设置而异。 为了检测电阻器、FSEL 引脚会单步执行电流检测、比较器会查看电压。 电流的第一步是2.2MHz 设置、向下循环至500kHz 设置。 检测到设置后、它会跳过其余设置。 因此、2.2MHz Fsw 的上电延迟会稍低。 µs 阶跃持续25 μ s。  µs、在2.2MHz µs µs 下、这需要25 μ s、在1000kHz 设置下、这需要75 μ s、在500kHz 条件下、这需要125 μ s。 我没有 µs 这些25 μ s 阶跃如何随工艺和温度的变化的详细信息。 µs、这种变化不应显著影响总延迟时间、因为采用固定 FSEL 设置的总延迟时间只有100 μ s 范围。 不同 FSEL 设置下的延迟时间差异要明显得多。

    模式检测的延迟变化与不同设置之间的 FSEL 检测不同。

    Anthony

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    明白了。  因此、在上述条件下、您需要在整个过程和温度范围内输入660uS/760us 的最小值/最大值、即从 EN_HIGH 到... 90%输出电压?

    像往常一样感谢 Anthony!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Russell、

    这些数字从 EN_HIGH 到软启动斜坡的开始。 需要将 SS 斜坡时间添加到其中。 听起来可能还需要0.5ms 软启动的最小值/最大值?