This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS6521825:DCDC3/DCDC4默认输出

Guru**** 2505145 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS6521825, TPS65218D0

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/977374/tps6521825-dcdc3-dcdc4-default-ouput

器件型号:TPS6521825
主题中讨论的其他器件: TPS65218D0

您好!

哪一个是 TPS6521825默认输出电压?

A) DCDC3=3.3V、DCDC4=1.8V (用于 i.mx8mm)
b) DCDC3=1.2V、DCDC4=3.3V (数据表表表5-2)

我担心下表中的内容与器件概述不同。
我们将在 i.mx8mm 上使用 TPS6521825与 LP873347RHDT 的组合。

我应该为 DC34_SEL 选择多少个电阻值? 预编程= 0?

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果 DC34_SEL =使用0 Ω 电阻器对 GND 短路、则 DCDC3 = 3.3V、DCDC4 = 1.8V、因为 PMIC 将使用 EEPROM 中的以下编程默认值引导:

    • 请参阅寄存器0x18 (DCDC3)、位[5..0]:复位值= 0x3D = 3.3V (这是 TPS6521825编程的默认值)
    • 请参阅寄存器0x19 (DCDC4)、位[5..0]:复位值= 0x14 = 1.8V (这是 TPS6521825编程的默认值)

    忽略显示 DCDC3 = 1.2V、DCDC4 = 3.3V 的值、因为这些值仅是器件 TPS65218D0型号中编程的默认值。 所有其他型号具有不同的编程、当 DC34_SEL =使用0欧姆电阻器短接至 GND 时、会产生不同的输出电压。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 您的快速回复。

    我很高兴能够确认默认设置。

    此致、