This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP2985-N:输出电容器 ESR 频率

Guru**** 2603575 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/977319/lp2985-n-output-capacitor-esr-frequency

器件型号:LP2985-N

我们确认输出电容器的 ESR 处于图22中所述的稳定区域。

通过参考8.2.1设计要求表1输入电压、我们假设 ESR 的频率值为1MHz。
此频率条件假设是否正确?

[示例。电容器规格 ESR 与频率间的关系图]

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、是的、您的假设是正确的、ESR 要求在 LDO 的带宽范围内保持为真、该带宽通常高达1MHz。  

    此致、  
    Jason Song

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的回复!