This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7A4101:浪涌保护

Guru**** 2510095 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS7A4101

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/977509/tps7a4101-surge-protection

器件型号:TPS7A4101

大家好、

 TPS7A4101的数据表中提到、"该器件还可以承受极高的快速电压瞬变并保持稳压。 这些特性可转化为更简单且更具成本效益的电涌保护电路、适用于各种应用"

您能否确认浪涌/EFT 保护将支持的电压电平?

此致、

M Amarnath

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 MAmarnath:  

    最大浪涌电压不应超过60V、这是输入电压和输出电压可以承受的最大电压。  

    此致、  

    Jason Song