This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH 工具/LM2592HV:替代推荐器件?

Guru**** 2517730 points
Other Parts Discussed in Thread: LMR36015, LV14360, TPS54360B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/977522/webench-tools-lm2592hv-alternative-recommended-part

器件型号:LM2592HV
主题中讨论的其他器件:LMR36015LV14360TPS54360B

工具/软件:WEBENCH 设计工具

大家好、  

我知道 不建议在新设计中使用 LM2592HVS-ADJ。 我们宁愿不使用 PBF 器件、也不需要 P2P 替换。 我们是否有电气等效的东西、并且可能具有扩展温度额定值或-EP?

谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Alpha、

    查看 LMR36015的60V、1.5A、150C 工作温度范围。 LV14360和 TPS54360B 的额定温度也高达150C。 有关 具有类似规格的其他器件、请参阅此处。

    Sam