This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ34110:关于'电池电子负载补偿与测试;定义

Guru**** 2614265 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ34110

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/977297/bq34110-about-battery-electronic-load-compensation-definition

器件型号:BQ34110

大家好、

什么是"电池电子负载补偿"? 它是否应补偿 bq34110的功耗?

换句话说、它关心 bq34110的正常模式/睡眠模式如何获得补偿、对吧?

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能进一步澄清一下吗? 您可以使用电子负载来测试电池电量监测计、以及当电压降至 EDV 点时补偿的工作原理。 监测计的不同模式将由电流决定。

    此致、

    Wyatt Keller

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wyatt Keller、

    很抱歉造成混淆,我想知道 bq34110 TRM 的第2.7.8节(即电池 电子负载补偿)。

    1.电子负载对于该参数意味着什么?   

    2.我们应该考虑哪些条件来设置此参数?

    TRM 文本: "bq34110器件在充电或放电低于数字滤波器时连续应用补偿。"

      bq34110规格中的"数字滤波器"在哪里? 如何计算?

    4.对于不同的电池容量(例如 NB 与 BBU),它是否会影响此参数( 电子负载)设置?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    啊、我看到您所引用的内容。 是的、这应该设置为您的系统待机电流、我们的监测计使用死区电流将电流设置为0mA、当电流低于阈值时、 当死区电流强制电流为0mA 时、您可以使用 BEL 参数设置系统中恒定的电流、它仍将使用 BEL 参数进行补偿。

    此致、

    Wyatt Keller

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wyatt Keller、

    很棒的地方! 对于 CC 死区、它涵盖了大部分系统待机电流。 感谢您的反馈。