This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS22946:在某些电路上启动时会显示 OC 标志、但在其他电路上则不会

Guru**** 2521190 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS22946

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/976275/tps22946-oc-flag-on-startup-on-some-circuits-but-not-others

器件型号:TPS22946

大家好、我有很多使用 TPS22946的电路、我看到一些电路出现随机启动故障、而另一些电路则出现正常运行故障。  

已尝试许多故障排除步骤、以查看我是否能够获得无法正常启动的电路、而不会成功。  

VIN 有一个1uF 去耦电容、连接到3.3V 电源轨、EN 由微控制器控制、OC 通过10K 电阻器上拉至3.3V 电源轨、CL 引脚通过0 Ω 电阻器下拉至 GND。  Vout 具有去耦电容器、并进入另一个芯片的 VCC。  同一电路板上会多次复制同一电路、在大多数情况下启动时不会出现问题。  但是、某些电路无法启动。  这是相关问题、我想知道这是设计问题还是其他问题(可能与装配体相关?)

以下是该电路的原理图:

 

以下是成功启动的示波器截图:

CH1是3.3V 电源轨、由 CH3覆盖

CH2是 EN 信号

CH3是 OC 信号

Ch4是 Vout

以下是启动失败的示波器截图:

CH1是3.3V 电源轨、由 CH3覆盖

CH2是 EN 信号

CH3是 OC 信号

Ch4是 Vout

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Caitlin、  

    感谢您分享精彩瞬间的示波器画面

    此外、您能否重新上传原理图(不是复制/粘贴)? 未出现的原因。 我没有看到这种精神,我有几个关于这种设置的问题:

    *输出上的总负载->您之前说过 tps22946的3.3V 输出上还有其他 IC。 您是否能够测量整个系统的启动电流、尤其是故障电路板和已知工作电路板之间的启动电流?

    *为什么 VOUT (CH4)在 EN 处于高电平之前上升到1V?  

    在您看到 OC 跳闸的那些板上、您能否尝试以下修改并分享结果?

    >将 TPS22946换用新的 TPS22946。 OC 跳闸是否仍在发生?

    >将 CL 引脚连接至高电平以选择电流上限150mA。 已知故障电路板上是否仍发生 OC 跳闸?

    最好

    Dimitri

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是原理图

    我尝试更改 CL 引脚、使其处于最高电流限制设置、OC 标志没有变化。

    我能够测量电源轨上的启动电流、该电源轨是3.3V 稳压器的输入。  

    下面是馈入3.3V 稳压器的电源轨上启动电流的示波器捕获(CH1黄色)、TPS22946电路上标记 OC 启动时的其他探针- CH2蓝色信号是3.3V 电源轨、CH3紫色信号是 OC 引脚、 CH4绿色是 TPS22946的输出。

    这里是在同一电路板上、在正常启动的 TPS22946电路上的示波器捕获

    我无法自己更换 TPS22946器件、因为它是一个小型 WLCSP 器件。  

    获得电流测量值后、我移除了 VOUT 引脚连接的芯片(在发生故障的 TPS22946电路上)、基本上消除了该器件的负载或任何潜在浪涌电流、但仍然看到了 OC 标志。  枕头是否可能有头或此芯片下的连接不良?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Caitlin、  

    了解 WCSP 的焊接、最好留给机器处理。 让我们在开始更换芯片之前看看其他一些东西。  

    焊接问题是可能的、但在不进行回流焊接、更换 IC 或 X 射线的情况下不容易检查。  

    在示波器快照中、第一个(oc 跳变)、VOUT 卡在1V、这向我表明 VOUT 可能短路。  

    从您的共享电流图中可以看出、它在~70mA 时的跳闸 OC、这是与 CL 引脚拉至接地相对应的设置。  

    1) 1)您是否在已知正常的电路板上也看到类似的浪涌电流? 我的问题是、这个~70-80mA (很难分辨确切的峰值)的电流应该在其他电路板上被跳闸、正如在这些电路板中、CL 被拉至低电平以达到最低电流限值。  

    2) 2)如果您在其他电路板上看到电流明显较低、则 VOUT 上可能会有一些东西、可能与接地低阻抗相关的焊接。 从封装的顶部视图中、蓝色是 VIN、红色是 GND、可能是那里有一个小的焊锡蛇、负责其他电流拉取、超出其他人看到的电流。 我不确定这种情况在野外发生的可能性有多大、尤其是在多个电路板上、除非是某些制造/电路板结构问题使这种情况更有可能发生。  

    3) 3)对于这些示波器快照、只需确认 CL 在155mA 设置下拉为高电平吗? 如果是、CL 引脚可能会悬空并保持70mA 设置。  

    您能否执行以下调试步骤并告诉我结果? 在此之后、我认为下一步将是与 OC 跳闸板的 IC 进行 ABA 交换。  

    测试 Pt 1 ->由于某种原因、不良电路板会出现较高的浪涌

    检查确认工作正常的电路板上的启动电流、并与 OC 跳闸电路板进行比较。 两者的共享范围快照比较最好。  

    另一项测试是将电流源连接到 VIN、并缓慢增大工作/跳闸板 DCPSU 上的电流限制、以查看 OC 跳闸电流是否存在差异。 对于该测试、确保 CL 上的电阻器完全相同非常重要。  

    针对 Pt 2 -> VOUT 的测试具有额外的到 GND 的低阻抗路径、这会导致额外的电流。 (输出电压短路)

    系统关闭、检查工作电路板和跳闸电路板上 VOUT 到 GND 的电阻或导通性测试。  

    还可以在 VIN 和 VOUT 之间焊接跳线(离开 TPS22946并比较电流的导通波形)。 如果 TPS22946下方有一个短接、我们将在该处看到高得多的电流、而不会使其跳闸。  

    我要在 DCPSU 上设置一个合理的电流限制以进行上述测试、如果它跳闸、您将在那里有一个较短的时间。  

    测试 Pt 3 -> CL 悬空  

    移除好板和坏板上的 R59/ R33、并在导通时探测 CL 引脚、CL 应~0.5*VIN 或~1.65V。 这可以与已知正常的电路板进行比较。  

    如果情况并非如此、则更有可能出现 CL 焊接问题、请报告这种情况下的电压。  

    此外、当 CL 保持悬空时、后续执行从 CL 到 GND 的电阻/连续检查。  

    最好

    Dimitri

    e2e.ti.com/.../976275

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Dimitri

    这些都是好的建议、我会尝试、然后返回给大家。  谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Catilin、  

    谢谢! 将等待您的更新。  

    最好

    Dimitri