This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS543C20A:当 Iout >40A 运行时、waht 将损坏或错误

Guru**** 2553260 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS543C20A, TPS543C20

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/977324/tps543c20a-waht-will-be-damaged-or-wrong-when-iout-40a-operation

器件型号:TPS543C20A
主题中讨论的其他器件: TPS543C20

您好!

 

我的客户正在使用 TPS543C20A 为 CPU 设计 POL。

Vin = 12V,Vout = 0.83V,Iout 最大值应为40A。

但是、CPU 的功耗似乎超过40A、42~43A。

 

通过调整更大的 ILIM、TPS543C20A 现在看起来在 Iout=42~43A 时起作用。

有大量气流冷却 PCB 上的 TPS543C20A、并且不会发生热关断。

 

我告诉过、TI 无法保证 TPS543C20的持续输出电流大于40A。

 

但是、当 Iout 大于40A 时、我的客户会知道 TPS543C20到底发生了什么错误。

请告诉我应该如何回应。

 

此致、

 

希拉诺

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    平野-圣、

    除了温度、更高的输出电流会超出功率 FET 的安全工作区域。 我建议客户使用靠近 IC 引脚的差分探针测量 HS FET VDS (VIN 至 SW)和 LS FET VDS (SW 至 PGND)、以检查这些测量值是否未超过数据表中列出的<10ns 最大额定值。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kris、

     

    感谢您的回答。

     

    您的意思是 HS FET VDS 和 LS FET VDS 可能超过20V、小于10ns 吗?

    如果 TJ <125oC 且 HS FET VDS 和 LS FET VDS 均不超过20V、则 TPS543C20可驱动>40A 的输出电流而不会造成损坏?

     

    此致、

     

    希拉诺

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    平野-圣、

    是的、如果结温不超过125C 且 VDS 不超过数据表限制、那么当工作输出略高于40A 时、我不会受到损坏。

    但是请记住、当我们在器件开发过程中验证该器件时、我们重点仅测试高达40A 的稳态输出电流的运行情况。

    此致、
    Kris