This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76925:使用外部平衡 FET

Guru**** 2766655 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ77915, BQ76925

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/977423/bq76925-using-external-balance-fets

器件型号:BQ76925
主题中讨论的其他器件: BQ77915

尊敬的所有人:

在'77915 (工作正常)之后、我也想尝试'76925。

我能否使用外部 MOSFET 以类似于'77915的方式扩展平衡电流? 内部 FET 是 P 沟道还是 N 沟道类型?

谢谢、

Joseph

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Joseph、

    是的、您可以使用与 BQ77915相同的技术对 BQ76925进行外部平衡。  这两个器件都设计用于相对较高的电流平衡、因此同一个 FET 和外部电路应该可以正常工作。  BQ76925上的内部平衡 FET 很可能是 N 和 P 通道的混合、因此控制电压处于器件的电源范围内。  您可能已经注意到 BQ77915数据表中的电荷泵说明、为了操作内部 N 沟道平衡 FET、BQ76925不使用该方法。   IC 引脚上的影响是相同的、您可以在外部使用 N 或 P 沟道 FET。   

    请记住、BQ76925由主机控制、主机需要决定何时平衡哪些电池。 这为您提供了更大的灵活性、但也有更多的工作要做。  请记住、在平衡控制期间应考虑器件中的电池输入引脚电压和功率。