This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25947:为什么该器件投入生产所需的时间这么长?

Guru**** 2812185 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS25947

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/975859/tps25947-why-is-this-part-taking-so-long-to-go-into-production

器件型号:TPS25947

您好!

是否确定了此器件何时投入生产的日期? 它似乎已处于预发布状态很长时间。  

谢谢、

Karl

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Karl、

    我们的目标是在1个月后将 TPS25947投入生产。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Praveen、

    最后一点、您知道预览版本和最终生产版本之间是否会有任何重大变化吗?

    此致、

    Karl

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Karl、

    是的、 预览版本和最终生产版本将有一些细微的更改。

    您能告诉我们您在应用中需要哪些关键参数吗? 此外、您能否在 TPS25947的应用用例上投射更多光?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Praveen、

    很抱歉耽误你的时间。 我们的用例是保护不可充电电池组。 我们需要的主要特性包括:

    反极性保护

    -反向电流保护

    -过流保护(+短路保护)

    欠压保护

    我们还需要可调节 OVLO。 我们使用制作原型的版本是 PTPS259474ARPWR。 尽管自动重试可能是最佳选择、但我们的解决方案将适用于闭锁或自动重试。

    生产版本是否仍能满足所有这些功能?

    谢谢、

    Karl

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Karl、

    感谢您提供有关您的应用的更多信息。 您能告诉我们应用中输入端可以施加的最大反向电压吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Praveen、

    最大反向电压为 (VOUT–15V)。

    此致、

    Karl

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Karl、

    感谢您提供这些信息、我将检查最终器件中是否有任何会影响您的应用的更改、并返回给您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Karl、

    从当前数据表到最终数据表规格的唯一主要变化是最大反极性从 -19V 更改为-15V。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Praveen。