This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ35100EVM-795:将 BQ35100与 Li-MnO2和运行状况结合使用

Guru**** 2549960 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ35100

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/976147/bq35100evm-795-using-bq35100-with-li-mno2-and-state-of-health

器件型号:BQ35100EVM-795
主题中讨论的其他器件:BQ35100

您好!

我将 BQ35100与 Li-Mn-O2电池配合使用。

在分析运行状况值时、它仅跟随电池电压。 请参见下图。

蓝色线表示电池电压、红色线表示我希望健康状况的样子、但它沿着蓝色线。

芯片已根据文档进行校准。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sandberg、

    您使用的是哪种类型的电池? 曲线是否高于实际放电数据? 监测计需要精确的 Chem ID 匹配、以便正确更新 SOH、并且在电池完全放松后、应获取电压读数以进行 SOH 计算。

    此致、

    亚伯拉罕

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Abraham、

    感谢您的回答。

    使用的电池化学成分是 Li-Mn-O2。 使用化学 ID 635。

    我做了三轮测量、具有三种不同的放松时间。 一个5秒、一个30秒、另一个10分钟放松。

    我可以看到测量值之间的差异是 SOH"平坦"处于不同的水平、否则曲线是相等的。

    放松5秒的高原是41%。 放松时间为30秒,为36%,10分钟,为65%。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sandberg、

    放松时间太短、电池无法完全放松。 通常、充电后需要2小时放松、放电后需要5小时。

    此致、

    亚伯拉罕

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    该文档并未说明弛豫必须持续多长时间。

    请注意、这是一个锂锰-O2电池、一个主电池、无法充电

    /按

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、PER、

    我认为可能有两个帖子具有相同的问题: e2e.ti.com/.../977467

    此致、

    Wyatt Keller