This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ35100:Li-MnO2的健康状况测量

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ35100

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/977467/bq35100-state-of-health-measurement-for-li-mno2

器件型号:BQ35100
您好!
我对 TI BQ35100电池电量监测计有疑问。 我们将其与处于"运行状况"模式的锂锰-O2原电池配合使用。
我知道这种类型的电池由于其平缓的放电曲线而难以确定这一点。
我观察到的是、"运行状况"曲线更像电池电压曲线、而不是预测的剩余电量。
我已经用三个不同的放电间隔完成了三个不同的放电测试。 其中一个只有5秒的放松时间、一个有30秒、另一个有10分钟的放松时间。
结论是、所有"运行状况测量"都遵循电池电压的值、而不是容量曲线、而是"平坦"水平的差异。
第一次测量的静置时间为5秒、"平坦"水平为39%。 第二次测量的"平坦"水平为46%、最后一次测量的"平坦"水平为65%。
蓝色曲线表示电池电压、红色曲线表示理论最佳剩余容量。
 
我的问题是、"运行状况"值是否应该与电池的剩余电量保持线性?
"健康状况"值是否应遵循红色曲线?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Aivaras、您好!

    我认为这可能是重复的帖子: e2e.ti.com/.../976147

    如果 SOH 在唤醒之间放电相同且时间间隔相同、则 SOH 应呈线性向下。

    SOH 模式使用非常精确的电压查找来计算 SOH、因此电池电压在放电后必须保持稳定才能获得准确的结果。 在尝试使用 OCV 计算 SOH 之前、应有几个小时的放松时间。

    此致、

    Wyatt Keller