This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z80:完全充电容量突然下降

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z80

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/977299/bq40z80-sudden-drops-in-full-charge-capacity

器件型号:BQ40Z80

用例:

客户正在将采用5p4S 配置的 bq40z80与 Panasonic NCR18650B 电池配合使用。 电池的总容量为16.5Ah、标称电压为14.4V。

负载具有高度动态、可突发从300mA 至10A。 该充电器支持高达6.5A 的充电电流、并支持 mptt 用于太阳能充电。 我们使用镀镍夹固定电池、张力稍高以实现低连接电阻。

问题:关于 FCC (完全充电容量):

-有时 FCC (完全充电容量)会降至12Ah 的值

-在测试期间、它两次下降到2Ah。

- FCC 处于2Ah 容量时、充电器被设置、芯片被设置为在电池电压达到2.35V 之前不停止充电。

- OC 标志设置为正常、因为它只查找2Ah。 在电池放电时、Ra 表不断更新。

问题:


是否有任何线索说明为什么会突然失去全部电荷容量?

2.由于高动态负载、IC 电量监测可能会变得混淆、或者由于电池夹上的电阻、我们的电池夹不稳定、阻抗跟踪会将其表示为坏电池吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eddie、

    您能否共享测试的日志和.gg 文件? 这将有助于我们了解监测计的工作情况。 他们是否完成了该培训包的学习周期?

    如果您的负载是动态的、FCC 可能会发生显著变化、在高负载下、FCC 将会降低、这可能是您看到的一些操作、但查看.gg 和 log 将有助于进一步调试。

    此致、

    Wyatt Keller