用例:
客户正在将采用5p4S 配置的 bq40z80与 Panasonic NCR18650B 电池配合使用。 电池的总容量为16.5Ah、标称电压为14.4V。
负载具有高度动态、可突发从300mA 至10A。 该充电器支持高达6.5A 的充电电流、并支持 mptt 用于太阳能充电。 我们使用镀镍夹固定电池、张力稍高以实现低连接电阻。
问题:关于 FCC (完全充电容量):
-有时 FCC (完全充电容量)会降至12Ah 的值
-在测试期间、它两次下降到2Ah。
- FCC 处于2Ah 容量时、充电器被设置、芯片被设置为在电池电压达到2.35V 之前不停止充电。
- OC 标志设置为正常、因为它只查找2Ah。 在电池放电时、Ra 表不断更新。
问题:
是否有任何线索说明为什么会突然失去全部电荷容量?
2.由于高动态负载、IC 电量监测可能会变得混淆、或者由于电池夹上的电阻、我们的电池夹不稳定、阻抗跟踪会将其表示为坏电池吗?