This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24073:有关温度规格的查询

Guru**** 2523570 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/977146/bq24073-inquiry-about-temperature-spec

器件型号:BQ24073

您好!

在绝对最大额定值的内容中、结温值在什么条件下?

建议值为125度、但高达150度的温度条件是否保证器件本身不会出现缺陷?

我正在尝试通过设置 TMR 进行测试。

我想在 Iout=1.5A 的条件下进行5小时的测试。

如果充电在5小时后停止、TMR 是否绝对应该将其识别为停止?

是否可能会由于发热而导致组件故障?

谢谢。

此致、

mj

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 MJ:

    [引用用户="mJ Jeon "]建议的值为125度,但温度高达150度是否保证部件本身不会出现缺陷?[/引用]

    绝对最大额定值仅为应力额定值。 在超出建议运行条件的条件下运行功能并未说明。 长时间处于绝对最大额定值条件下可能会影响器件的可靠性。  

    这些注释包含在绝对最大额定值下的第一个注释中。  

    [引用用户="mJ Jeon "]如果充电在5小时后停止,TMR 是否绝对应该将其视为停止?

    如果由于安全计时器过期而停止充电、您将看到/CHG 输出以2Hz 的速率切换。