This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC5350:UCC5350能否驱动并联 MOSFET 或 IGBT?

Guru**** 2811995 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC5350, UCC21540-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/976846/ucc5350-could-ucc5350-driver-a-parallel-mosfet-or-igbt

器件型号:UCC5350
主题中讨论的其他器件: UCC21540-Q1

您好、专家

客户考虑在其新设计中选择 UCC5350、他们想知道该器件是否支持并联 IGBT 或 MOSFET 配置?

如果可能、栅极驱动器和 IGBT 之间的建议连接方式是什么? 我们是否可以将两个 IGBT 栅极端子连接到同一驱动器输出?

对于 UCC5350M,有源米勒钳位功能是否仍可与并联 IGBT 配合使用?  

第三个问题是 UCC5350S 分离输出结构的主要优势是什么?  

由于 UCC5350S 没有米勒钳位功能、因此该器件是否必须在双极电源系统下使用?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Gabriel、

    有关 使用栅极驱动器并联 MOSFET 的信息、请参阅此帖子。

    我们从未测试过连接回单个米勒钳位的并联开关。 通过搜索文献可以发现、由于潜在的振荡问题、这可能不是一个好主意。

    我会为该应用推荐双电源 UCC5390S。  UCC5390S 具有更大的电流能力、非常适合驱动多个并联开关。

    除了米勒钳位、使用负偏置(S 系列器件)是防止半桥应用中寄生导通的另一种方法。 尤其是对于具有低阈值电压的开关。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Don

    感谢您的回复。 这是否意味着、如果我们使用双极电源系统、我们应该选择分离输出版本器件?

    对于具有有源米勒钳位的 UCC5350M、它是否可以用于双极电源系统?

    客户更喜欢隔离式半桥解决方案、并需要 Q100认证器件。 您建议使用哪一部分?

    我创建的大多数半桥产品都没有有源米勒钳位功能、我想知道为什么?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Gabriel、

    如果需要双驱动器、我建议使用 UCC21540-Q1。 由于我们没有具有米勒钳位的双驱动器、因此您需要使用双电源来提供帮助。 数据表中提供了多个双电源示例。