Other Parts Discussed in Thread: GPCCEDV
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ34110 主题中讨论的其他器件:GPCCEDV
您好:
以下是问题描述:
未执行充电或放电操作。
直到2017年8月、SOC 保持100%。 在此期间、执行了定期器件复位。 这意味着、PSU 可能已在常规基础上切换至断电模式。
上次设备启动记录在08\1707:37。 从那时起、器件未关闭。
在08\19 SOC 上降至90%。
您对如何处理此问题有什么建议吗? 提前感谢您。