This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2831:低温下的输出噪声

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: LM2831

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/976098/lm2831-noisy-output-at-low-temperature

器件型号:LM2831

大家好、

我们有一位客户将 LM2831YSD/NOPB 用于最大输出电流为80mA 的5VDC 至1.5VDC 转换器。  在某些条件下(主要是低温)、输出电压具有很高的噪声。  他使用 SPICE 模型对设计进行了仿真、但 LM2831似乎不稳定。 电感 器 B82462G4683M000位于 LM2831的另一侧。 您能帮助我们找出噪声的可能原因吗?

此致、

Danilo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Danilo、

    感谢您的提问。

    我想与您讨论以下几点:

    1. 我认为您应该检查系统的闭环稳定性。 我看到您的电感器的电感(68uH)远大于数据表中的几个设计示例中使用的值(在几 uH 的范围内)。 因此、我建议您修改电感器值和/或验证系统的相位裕度(可能是低相位裕度会使您在低温下变得不稳定)。
    2. 可以改进布局、从将电感器置于 IC 的同一侧开始、并最大程度地减小输入电容器、电感器、二极管和输出电容器之间的寄生。 请参考以下应用手册: 实现降压转换器理想 PCB 布局的五个步骤(TI.com)

    如果您有任何疑问、请再次询问。

    谢谢、

    Stefano  

    此通信和任何相关通信中的所有信息均按“原样”和“不含任何瑕疵”提供,并受 TI 重要声明(http://www.ti.com/corp/docs/legal/important-notice.shtml)的约束。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    非常感谢你的帮助。

    稳定性检查:
    是的、我想进行闭环稳定性检查。
    为此,我打算:
    -在反馈环路电阻器上串联一个小的(10-20欧姆)电阻器
    -通过该电阻器上的注入变压器注入正弦波。
    -根据注入频率比较输入电压(注入)和输出电压(输出电压)。
    请参阅 Gain_Phase_margin_drw 以了解我打算执行的操作。

    这似乎是最好的方法吗?



    电感值:
    数据表对此并不十分具体。 我是否应该考虑 Iout 最大值的瞬态电流(浪涌电流中的电容器)? 我正在尝试了解错过了什么以及 TI 如何计算10uH 电感 器、即使我的最大稳态电流为0.08A 也是如此。
    VIN = 5V
    Vout = 1.5V
    Imax = 0.08
    ΔIl = 0.2*Imax = 0.016
    TS =[1.4;2.5]us
    L =[47;82]uH

    再次感谢!

    此致、

    Benjamin Derouineau

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Benjamin、
    感谢您的提问。

    根据环路稳定性测量、您的过程应该很好。
    如果您在操作过程中有任何疑问、请参阅: 如何测量电源的环路传递函数(修订版 A)

    根据电感器值、您的计算是正确的。 事实上、您的输出电流远低于标称电流(较低的电流在本质上会导致较高的电感值)。
    闭环测量应告诉您这是否可能是问题。

    在最坏的情况下、您可以决定将电感值减小(这会增加电流纹波并修改预期效率)
    提高稳定性。


    有关为您的应用定制的快速参考,请查看我们 的 WEBENCHRegistered 电源设计 器。


    如果您有任何疑问、请再次询问。

    谢谢、

    Stefano

    此通信和任何相关通信中的所有信息均按“原样”和“不含任何瑕疵”提供,并受 TI 重要声明(http://www.ti.com/corp/docs/legal/important-notice.shtml)的约束。