This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25883:双电源输入

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25883, BQ25790

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/977269/bq25883-dual-power-input

器件型号:BQ25883
主题中讨论的其他器件: BQ25790

您好!

BQ25883充电器 IC 主要用于在 VBUS 引脚提供5V 电压的 USB 电源输入。 但是、如果我想在电路中有2个可能的电源输入:USB 端口和正常的5V 电源输入、该怎么办? 我唯一担心的是、如果用户同时将两个插头连接在一起。 例如、如果 USB 提供5.0V、而电源提供5.3V、我们可能会遇到问题。 我的第一个想法是放置2个肖特基二极管、每个5V 输入一个、因此可以防止出现此问题。 但是的、它将从电源输入下降~0.2V。 此外、当我查看德州仪器(TI)的这个示例(如下所示)时、我看到两个 USB 输入之间没有保护:

嗯、我的问题是:我应该如何实现这一点、以获得1个 USB 输入(Micro B)和1个常规5V 电源输入、因为我知道用户可以同时连接这两个电源? 我应该在每个输入端放置2个肖特基二极管吗? 我应该用另一种方法来做吗? 还是假设 USB 能够自我保护、不进行任何保护? 或者可能有专门为此而制造的 IC?

感谢您的帮助!

Eduardo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    爱德华多

    设计中的用例是一次只能使用一个 USB 端口。 正确的做法是、芯片输入和电源之间需要进行一定程度的隔离。

    我们确实提供了一些具有双输入电源多路复用功能的电池充电 IC。 BQ25790就是这方面的一个示例。

    如果您希望使用具有双输入的 BQ25883、我建议您研究理想二极管或控制器。 请在相应的论坛中创建新主题以获取建议。

    此致、

    Ricardo