This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC256402:MOSFET 选择

Guru**** 2503565 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC256402, UCC256302

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/977323/ucc256402-mosfet-selection

器件型号:UCC256402
主题中讨论的其他器件: UCC256302

各位专家、您好!

我对 UCC256402的 MOSFET 选择有疑问。
由于压摆率限制、我的客户很难为 UCC256302选择合适的 MOSFET。 (需要超过1V/ns 的压摆率)。
对于 UCC256402、这一要求得到了改进、检测范围变得更宽(0.1V/ns~)。
这意味着、如果电压条件相同、则与 UCC256302相比、UCC256402有许多 MOSFET 选项。
我的理解是否正确?  

谢谢、此致、
Ryo Akashi  
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Akashi-San:

    是的、您的理解是正确的。

    此致、

    本·洛夫