This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS56C215:前馈电容、CFF

Guru**** 2525000 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/977180/tps56c215-feed-forward-cap-cff

器件型号:TPS56C215

大家好、

您能否帮助确认以下波形、我们是否可以将 CFF 修改为3900pF? 因为 CFF=220pF 时的负载瞬态响应振铃过大。 谢谢!

步进电流:5~10A
高/低周期:0.5ms
压摆率:2.5A/us

此致、
Sam Ting

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sam:

    反馈分压器的上限电阻是否小于建议值?

    您能否提供原理图? 由于 CFF 的选择与输出电压、电感、输出电容、反馈分压器的上电阻和所选开关频率有关。

    此致、

    Andrew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andrew:

    感谢您的支持! 该问题是由输出电容超出范围造成的。

    此致、
    Sam Ting