This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UC2844:UC2844的外部时钟

Guru**** 2511985 points
Other Parts Discussed in Thread: UC2844

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/977150/uc2844-external-clocking-of-uc2844

器件型号:UC2844

我想通过将 ePWM 波形应用于 UC2844 RT/CT 引脚、从 Piccolo 为 UC2844计时。

这是根本可能的吗?

如果是:

- RT/CT 引脚上允许的最大电压是多少?

-外部时钟信号所需的最小振幅是多少?

-我能否通过施加到 RT/CT 引脚的 PWM 波形占空比来控制死区时间(否则为 CCT 的函数)?

谢谢、

心搏

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    数据表第17至18页的第8.3.7节和图19描述了如何进行外部同步、应遵循这些说明。

    - RT/CT 引脚上允许的最大电压是多少? -[Hong Huang]请参阅上述数据表部分、了解如何进行外部同步。 RT/CT < 6.3V。  

    -外部时钟信号所需的最小振幅是多少? -[Hong Huang]振荡器频率建议的典型值为100kHz、见第6页。 第10页的图10显示200Hz 仍然正常。

    -我能否通过施加到 RT/CT 引脚的 PWM 波形占空比来控制死区时间(否则为 CCT 的函数)? [Hong Huang]同步脉冲宽度通常需要20%的开关周期。 如果小于20%、则外部同步可能不起作用。 有关详细信息、请参阅第8.3.7节。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    黄宏好、

    感谢您的快速响应。

    我知道图19、但我的问题与不同的方法有关、如下图所示:

    但是、我不想使用 MC1455、而是使用 Piccolo MCU 的 ePWM 输出。

    请您相应地重新访问您的答案吗?

    2)最小振幅:我不问频率,而是同步信号的最小*振幅*。

    3)死区时间:20%指的是振荡器频率、而不是图9中显示的死区时间特性。 死区时间如何受到外部同步的影响?

    此致、

    心搏

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    2) 2)它大约为1.7V 至2.0V。我建议您使用数据表建议的外部同步方法。 如果您使用不同的方法、则需要测试您的电路、以确保您的电路能够按预期工作。

    3) 3)图19显示、外部同步脉冲需要大约20%的开关周期(TSW)脉宽。 同步时间瞬间介于  外部同步脉冲的上升沿和下降沿之间。   由于同步脉冲宽度需要大约 TSW 的20%、 因此从脉冲上升沿到同步瞬间的延迟也可能在该范围内发生变化。    没有显示延迟容差的测试数据(我认为这是您所说的死区时间、否则您需要定义什么是死区时间)。 如果这种延迟对您的设计至关重要、您需要联系当地的 TI 销售办事处 了解如何迁移。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢你的帮助。

    心搏

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不用客气。