This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS563209:降压转换器 IC TPS563209上的输出电容要求

Guru**** 2517250 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS563209

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/976626/tps563209-requirement-of-output-capacitance-on-buck-converter-ic-tps563209

器件型号:TPS563209

尊敬的 TI 专家

 

这来自矩阵 COMSEC PVT。 有限公司

 

我们  在大多数产品中都使用 TPS563209降压转换器 IC。

 

在我们的其中一个应用中、我们使用 TPS563209从12V 输入生成了5V 输出。   

 

请参阅数据表   SLVSCM5A–2014年9月–2016年11月修订版, 第14页在下表中,建议元件值,最大输出电容为68uF (C5+C6)。

正如您所知、陶瓷电容器的电容 随直流偏置而变化。

对于5VDC、一个10uF/16V X7R 电容器将显示6.5 - 6.7uF 电容。

为了实现 这一点、我需要在输出端放置10个10uF 电容器。

 

我可以放置一个较大的单个100uF 铝低 ESR 电容器吗?

输出端的最大电容是否有任何限制?

如果输出电容超出数据表中的建议值、是否会出现 IC 故障?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 、不平顺、

    我们给出了建议的电容值,以使 LC 滤波器的双极点位于 D-CAP2Tm引入的高频零点附近 ,从而获得足够的相位裕度。 较大的电容器将降低 LC 双极点频率、因此相位裕度会降低。 但是 、100uF 铝电容器仍然是可以接受的。 即使电容过大、无法导致不稳定状态、IC 也不会发生故障。   

    此致、

    进行了比较

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jared、

    感谢您的回复。

    TPS563209数据表建议输出使用22-68uF 电容器。 转换器输入12V 和输出5V。

    我希望在输出上使用陶瓷电容器。 如果我使用10uF/16V、X7R 陶瓷电容器,并考虑到5V 直流电时-40%的电容变化,那么电容值是多少 10uF/16V 陶瓷电容器的组合、我应该在设计中的 TPS563209输出上具有这些电容器。

    此致、

    Kiran Surve

    矩阵 COMSEC PVT。 有限公司

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    您应使最终有效 Cout 值与我们的数据表建议有效 Cout 相同。

    谢谢、

    Lishuang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Lishuang,

    谢谢。

    这意味着、如果5VDC 下10uF/16V 的有效电容为6.5uF、我需要放置10 nos 10uF/16V 电容器、使其在输出上为65uF。

    我是对的?

    此致、

    Kiran Surve

    矩阵 COMSEC PVT。 有限公司

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kiran、

    是了解正确。 当然、22uF 足以实现稳定性、4个可以