This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS55340-EP:禁用时的残余电压

Guru**** 2810285 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS55340-EP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/976883/tps55340-ep-residual-voltage-when-disable

器件型号:TPS55340-EP

尊敬的先生/女士:

   我们使用 TPS55340-EP 作为其他稳压器的6V 电源(VIN=3.3V)。 但是、当我们尝试禁用 TPS55340-EP 时、输出端仍然存在3.05V 的残余电压、因此我们无法关闭负载稳压器。 是否可以移除电感器和 Vout 之间的二极管(似乎是 残余电压的路径)?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Erin、您好!

    您绝对正确、路径是从 VIN 到电感器和二极管再到输出。 禁用此路径的唯一方法是输入或输出侧上的附加开关。

    您无法移除二极管。