This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR36015-Q1:VIN=0V 期间外部偏置的 Vout

Guru**** 2385810 points
Other Parts Discussed in Thread: LMR36015-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/976565/lmr36015-q1-vout-biased-externally-during-vin-0v

器件型号:LMR36015-Q1

大家好、

我计划在 VIN=0V 时在 VOUT 施加3.3V 电压(VIN 到 Vbat 中存在反向保护二极管)以进行调试(非正常条件)

(LMR36015-Q1 -3.3V 固定器件)

在这种情况下是否存在任何问题?

1.设备是否通电?  

-施加到 VOUT 的3.3V 电压通过高侧 SW 的体二极管反向提供给 VIN?

-如果我连接 VIN 和 EN 引脚,那么器件可能会加电吗?

2. PG 变为高电平(高阻态)还是低电平?

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    对于 Vo 上的3.3V、Vin 电压将低于3V、这将使器件无法工作、因为它位于 UVLO 中。

    如果输入电压高于2V、PG 可输出低电平、我们的 PG 规格指示正确电源正常功能的最小输入电压为2V。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    UVLO 表示 Vcc-UVLO、对吧?  

    如果 Vcc 是 UVLO、则 PG 表示什么?

    如果 Vout 被外部偏置为3.3V、这在目标范围内、PG 将变为高电平?

    或者、如果 Vcc 是 UVLO、那么 PG 始终将输出拉至低电平?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    是的、VCC UVLO。   

    对于 PG 引脚、如果 EN 被拉至低电平、则 FLAG 输出也被强制为低电平。 在 EN 为低电平时、只要输入电压为≥2V (典型值)、电源正常状态就保持有效。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    在我的原理图中、EN 连接到 VIN、因此它应该由 Vout=3.3V -二极管压降供电、那么 EN 可能打开?

    EN = ON 时、PG 如何工作?

    无论 EN 状态如何、如果 VCC 处于 UVLO 状态、PG =低电平? (VIN>2V)

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    筑地:

    我将再次检查它、我认为 PG=低电平、

    让我来看看我的 EVM、然后稍后回复您的。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    筑地:

    已检查 EVM、当 EN=Vin、Vo=3.3V、PG=LOW 时。

    谢谢