This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65218D0:直流/直流开关引脚上的最大电压

Guru**** 2538950 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65218D0

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/977033/tps65218d0-max-voltage-on-switching-pin-of-dc-dc

器件型号:TPS65218D0

尊敬的

在引脚 L1、引脚 L2、引脚 L3、引脚 L4A、引脚 L4B、引脚 L4B 上允许的最大电压(绝对电压和推荐电压)是多少? TPS65218D0的引脚 L5、引脚 L6?

此致、


S é bastien

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sebastien、

    请参阅 TPS65218D0数据表:

    • 绝对最大值:"输入电压、除非另有说明、否则所有引脚、绝对最大值= 7V"
    • 建议最大值不相关、因为输出电压由 TPS65218D0生成、但该值将为5.5V (与输入引脚相同、因为在启用高侧 FET 时它们会经历相同的电压。
      • 如果问题暗示了这一点、我不建议在任何 LX 引脚上反向施加外部电压。 可能还需要考虑与 Sitara AM437x/AM335x 处理器或外设相关的其他问题

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Brian

    我提出这个问题是因为我们可以在 DC_DC 转换器的开关 pn 上获得过压。 我想确保我得到的值在规格范围内。

    此致、

    S é bastien