请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM74800EVM-CD 大家好 、
如果我断开 D1与 EVM 的连接以观察过压钳位操作、如"图3-1所示。 LM74800EVM-CD 原理图"中找到该文档?
我发现 LM74800EVM-CD 可通过在 J6上连接1-2来观察过压钳位操作、如 用户指南中的"2.3过压保护(J6)"所示。
但是、我还发现 D1或33V TVS 二极管连接到输入侧、OV 钳位电压看起来上升37.5V、下降34.5V。
此致、
Ochi