This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM74800EVM-CD:是否应断开 D1与 EVM 的连接以观察过压钳位运行情况?

Guru**** 1178880 points
Other Parts Discussed in Thread: LM74800EVM-CD
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/976945/lm74800evm-cd-should-i-disconnect-d1-from-the-evm-to-observe-over-voltage-clamp-operation

器件型号:LM74800EVM-CD

大家好 、  

如果我断开 D1与 EVM 的连接以观察过压钳位操作、如"图3-1所示。 LM74800EVM-CD 原理图"中找到该文档?

我发现 LM74800EVM-CD 可通过在 J6上连接1-2来观察过压钳位操作、如 用户指南中的"2.3过压保护(J6)"所示。
但是、我还发现 D1或33V TVS 二极管连接到输入侧、OV 钳位电压看起来上升37.5V、下降34.5V。

此致、
Ochi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ochi、

    在这种情况下、OVP 阈值(37.5V)设置为恰好高于输入 TVS 的最小击穿电压(36.7V)。 为了在更安全的一侧避免 TVS 中的泄漏、您可以移除 TVS 或将 OVP 阈值降低至较低的值、例如33V。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Praveen、  

    非常感谢。 我知道我们可以移除 TVS 二极管或修改分压电阻器网络。

    此致、
    Ochi