This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25982:数据表问题

Guru**** 2524550 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS25982

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/975739/tps25982-datasheet-questions

器件型号:TPS25982

大家好、

您能不能①我的理解、低于 Iout 事件不会发生快速跳闸

由于 ITIMER 会受到影响、但由于不影响 ITIMER、②、③ μ s 事件会发生快速跳闸。

我的理解是否正确?

谢谢

此致、

Shidara

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shidara、

    只要流经器件的电流大于2*ILIM,器件就不会等待 ITIMER 快速跳闸。

    在这种情况下、共源极1中的电流大于2*ILIM、但它是由于输入侧的临时干扰而不是由于输出侧的严重过流而导致的、因此器件不会快速跳闸。 请参阅更多详细信息:

    在某些系统中、例如服务器或电信设备、其中包含连接到公共电源背板的多个热插拔卡、由于通过电感背板切换大电流、电源可能会发生瞬变。 这会导致相邻卡上出现电流尖峰、可能会足够大、从而无意中触发电子保险丝的快速跳变比较器。 TPS25982使用专有算法来避免在这种情况下的麻烦跳闸、从而促进系统的非中断运行。

    因此,在1,2,3种情况下,Itimer 不会受到影响。 情况1的行为因输入电源侧的瞬态而有所不同。

    此致

    Kunal Goel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Kunal-San

    感谢您的建议。  

    因为我的客户提出了进一步的问题、并且他面临 E2E POST 问题。

    我将发布在下面。 请给出建议。

    --

    你好。

    (Shidara 代表我提出了一个问题)

     

    请告诉我其他信息。

     

    在我们的系统中、电子保险丝背面有一个开关。 我怀疑此开关打开时的浪涌电流会使电子保险丝跳闸。

     

    不过,我有一个问题。

    出于某种原因,根据电路的条件,即使电流值在400ns 或更长时间内超过“2*ILIM”,也会出现跳闸和不发生跳闸的情况。

     

    我猜您回答的"专有算法"就是原因。

     

    当前值大于“2*ILIM”。

    此时间持续时间超过400ns。

     

    即使满足上述两个条件、电子保险丝是否存在无法跳闸的情况? 如果是、您如何确定它是否会跳闸?

     

    我使用了翻译软件、因此对我的英语不好表示歉意。

    --

    谢谢

    此致、

    Shidara

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shidara、

    请注意,快速跳变阈值为2.1*ILIM 而不是2*ILIM。

    此外,400ns 的响应时间适用于电流>3*ILIM。

    随着短路期间的电流增加、内部快速跳变比较器的响应时间减少。 因此、如果电流大于2.1*ILIM、则跳闸时间可能会超过400ns。

    您能否在不发生快速跳变的情况下发送波形?  

    此致

    Kunal Goel