This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS650864:TPS650864无法正常工作

Guru**** 2769425 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS650864

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/977268/tps650864-tps650864-is-not-working-properly

器件型号:TPS650864

您好 TI 团队、

我有一个使用 TPS650864的项目。  在调试过程中、发现 LDO5输出方波、BUCK1无负载能力。  测试条件如下:1、Vin =12V (TPS650840的默认寄存器在没有 I2C 控制的情况下使用)、请帮助分析,谢谢!

LDO5波

原理图

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    什么是为 V5ANA 供电?

    如果+3V3D 被用作 PVIN3/4/5的输入、它应该被连接至+3V3D。