Other Parts Discussed in Thread: TPS650864
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS650864 您好 TI 团队、
我有一个使用 TPS650864的项目。 在调试过程中、发现 LDO5输出方波、BUCK1无负载能力。 测试条件如下:1、Vin =12V (TPS650840的默认寄存器在没有 I2C 控制的情况下使用)、请帮助分析,谢谢!
LDO5波
原理图