This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28950:通道 D 输出导通时间异常长

Guru**** 2905430 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC28950, UCC27714, UCC28951

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/975982/ucc28950-channel-d-output-unexpected-long-on-time

器件型号:UCC28950
主题中讨论的其他器件: UCC27714UCC28951

大家好、

我的客户在 D FET 上遇到 UCC28950导通时间长的问题、导致高电流并最终导致 FET 故障。 他们尝试增加斜率补偿、但没有帮助、因此他们认为这可能是电流感测布线中的噪声造成的。 当控制器恰好处于突发模式的边缘时、它仅在非常轻的负载下发生。

假设 当噪声导致控制器锁定“D”输出2个时钟周期时,控制器将状态从连续模式更改为突发模式。 只能在客户负载相当大的噪声情况下复制它。 您是否看到过此问题? 是否有任何关于可能发生的情况以及如何缓解这种情况的初步想法?

请参阅下面的波形:

-CH1:变压器电流

CH2: 经过 UCC27714后 B FET 的 VDS

-CH3:D FET 驱动器从28950流出

-CH4:经过 UCC27714后 D FET 的 VGS

谢谢、

Antonio

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Antonio

    波形是否发生在负载瞬态条件下?

    在瞬态条件下、控制器必须更改施加到功率级的占空比、这需要在 OUTA/OUTB 和 OUTC/OUTD 对之间更改相位。 OUTA/OUTB 对的占空比不会改变、因此更改相位的唯一方法是临时更改 OUTc 和 OUTD 的占空比。 这种变化是暂时的、一旦达到新的相位、OUTC/OUTD 对就会返回到其标称的50%占空比。 OUTc 和 OUTD 的占空比可能大于或小于50%、具体取决于所进行的相位变化的方向。

    云生

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yunsheng、

    它发生在轻负载条件下、看起来不像是瞬态响应的占空比简单增加。 导通时间看起来意外过长(大约2个完整的时钟周期)-足以使变压器饱和并导致 FET 故障。  

    此致、

    Antonio

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Antonio

    如果布局不好、则 UCC28950可能会有这种风险。 是否可以将 UCC28950切换到 UCC28951?

    云生  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yunsheng、

    它背后的原因是什么? UCC28951是否比28950具有更好的抗噪性能?

    谢谢、

    Antonio

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yunsheng、

    我将离线共享原理图以供审阅。

    此致、

    Antonio

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    安东尼奥

    让我们将支持移至电子邮件、Blake 的团队将在中国新年假期期间提供支持。\

    云生