This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25570:升压电路的输出电流/过充和过放电保护

Guru**** 2538950 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25570, BQ25504, BQ25798

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/976050/bq25570-output-current-of-boost-circuit-overcharge-and-overdischarge-protection

器件型号:BQ25570
主题中讨论的其他器件: BQ25504BQ25798

大家好、团队、

我的客户对我们的器件感兴趣。 您能回答以下问题吗?  

通过 VSTOR 连接到 VBAT 的电容器可以输出的最大输出电流是多少?

他们希望将 VBAT 和 VSTORE 的输出电压范围设计为2.8V 至4.2V。

是否可以通过更改 BQ25570的外设电路(电阻常数)来设置输出电压的上限和下限?

3.过度充电(4.2V 或更高)或过度放电(2.8V 或更低)时、BQ25570是否通过断开太阳能电池的输入电压(LBOOST、VIN_DC)和硬件中的 VBAT 来保护过度充电或过度放电?

4、之后、如果电压降至阈值以下或以上、输入电压和 VBAT 是否会自动重新连接并恢复充电?

此致、

肖特罗

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sakai-San、

    关于1、没有过流限制保护。  从 PFET 到 Rdson 为1欧姆的 VSTOR 的保护是一个实际的限制。

    关于第2条,不  VBAT_OV 设置上限。  下限由内部 VBAT_UV 电路设置、该电路固定为2.1V。  如果他们需要可调节的 VBAT_UV、建议使用 BQ25504。

    关于3、当 VSTOR=VBAT > VBAT_OV 时、充电器会关闭升压转换器以防止进一步充电。  当 VSTOR=VBAT<BAT_UV=2.1V 时、充电器会关闭 VBAT 和 VSTOR 之间的 PFET、以防止电池向 VSTOR 上的负载进一步放电。

    关于4. 是的。

    此致、

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 JEFF-SAN:

    感谢您的支持!

    您能否回答另一个问题?

    关于1:请告诉我 FET 的耐受电压和电流容量。

    客户应用5V 电压、最大电流为1A 或更低、因此他们认为、如果耐受电压为10V、电流为3A 或更高、则没有问题。 它是否是规格高于3A 的 FET?

    此致、

    肖特罗

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shotaro、

    引脚(和 FET)的绝对最大额定值小于6V。  电流为3A 且 FET 上的电流接近1欧姆电阻器将导致3V 的压降。  不建议将 BQ25570用于此应用。  我建议使用 BQ25798。

    此致、

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    我知道3A 电流对于 FET 来说太大。 FET 的最大功耗是多少?  

    我会告诉  客户该值并向客户推荐 BQ25798。

    此致、

    肖特罗

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    萨凯-圣、

    由于 PFET 的 RDSON 较高、我们没有在 VSTOR 和 VBAT 之间为 PFET 指定最大电流。  实际上、最大电流可能需要小于1A 至1V 的压降和1W 的功率耗散。

    此致、

    Jeff