This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS63036:过热关断解决方案

Guru**** 2500465 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS63036, TMP392

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/975374/tps63036-over-temperature-shutdown-solution

器件型号:TPS63036
主题中讨论的其他器件: TMP392

您好!

我的客户对 TPS63036进行了评估。 器件的性能良好、但有特定要求。 °温度超过70 ̊ C、器件需要关断、输出至0V。 当温度低于70°,时、恢复输出。   不涉及 MCU、他们需要一个纯模拟解决方案、要么是具有集成温度的新器件、要么添加一个可输出0或1的外部温度传感器、以在此温度下控制 EN 引脚。   

请提供您的评论,谢谢。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yue:

    支持此设备的专家已不在办公室。 他稍后会回答你的问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请帮助您查看下面的原理图、谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yue:

    我没有得到你的意见。 您是否可以解释该请求的更多详细信息?  

    他们是否决定使用 TMP392?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yue:

    我想你早就已经解决了这个问题。 如果没有、只需在下面回复即可。 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这更多地是关于温度传感器。 我想您以前可能看不到类似的要求。  让我先关闭这个。