This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS63050:启动电压

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS63050, TPS63805

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/975990/tps63050-start-up-voltage

器件型号:TPS63050
主题中讨论的其他器件: TPS63805

您好!

我对 TPS63050的启动电压有疑问。 该器件具有1.7V UVLO、但其输入电压范围为2.5至5.5V、EN 还具有相当低的 ogic H 电压(1.2V)。  

我想知道、当输入电压介于1.7V 至2.5V 之间、高于1.7V UVLO 但低于所需输入电压时、状态是什么。 谢谢。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yue:

    建议的值是 Vin 大于2.5V、我们已经完成了很多验证测试。 如果电压低于此值并且仍高于 UVLO、则转换器仍可运行、但我们不能对其性能说太多、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Minqiu、

    老实说、我不知道如何回应我的客户。 您是否知道输入电压介于1.7V 至2.5V 之间时是否仍有输出?  

    °,需要一种解决方案、以便在环境温度高于70 ̊ C 时关闭输出端、他们使用温度断路器来控制 Vin、 这就是原因

    当检测到过热时、断路器可以将电压下拉至1.9V。 他们试图找到启动电压高于1.9V 的降压/升压器件。  

    你有建议吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Yue:

    如何使用具有精密使能电压的 TPS63805。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yue:

    我想你早就已经解决了这个问题。 如果没有、只需在下面回复即可。 谢谢!