This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC24624:并联2个 UCC24624

Guru**** 2513365 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC24624, PMP21683

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/977117/ucc24624-paralleling-2x-ucc24624s

器件型号:UCC24624
主题中讨论的其他器件: PMP21683

大家好、  

我的客户希望 SR 与并联 FET 搭配、栅极电荷为250nC、在100kHz 至160kHz 之间驱动、我认为这对于一个 UCC24624来说太大了。 并联两个 UCC24624来驱动 FET 是否有任何问题?

谢谢、
Mitchell

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mitchell、

    我会担心的一个问题是、对于导通阈值的容差、您可能会遇到一个 UCC24624决定导通但另一个 UCC24624没有导通的情况。 两个栅极驱动器将相互对抗、其中一个试图打开、另一个试图保持关闭。  

    当优先选择多个 MOSFET 来分散功率耗散时、以前使用的一种方案是使用米勒平坦区域较低的 FET、并为 UCC24624提供较低的 VDD 电压(~5V 左右)。 栅极电荷将更小、同时仍能够完全导通 FET。 PMP21683是使用此方法通过一个 UCC24624:https://www.ti.com/tool/PMP21683在每侧驱动4个 FET 的示例

    此致、

    本·洛夫