This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61021A:启动输入电流

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2553, TPS61021A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/976008/tps61021a-start-up-input-current

器件型号:TPS61021A
主题中讨论的其他器件:TPS2553

大家好、团队、

我的客户尝试将 TPS61021A 与限流开关 TPS2553结合使用。 TPS2553将用于 VIN 侧。

我想知道 TPS61021A 启动需要多少输入电流。

在我的客户用例中、VIN=0.5 - 2.6V (宽 VIN 范围、因为它可以来自超级电容器)、VOUT=3.3V、启动时 Iout =10-20mA。

例如、如果输入电流限制为75mA、您是否认为 TPS61021A 启动正确?

此致、

Itoh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Itoh、

    75mA 非常小。 75mA 是否由 TPS2553决定?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Zack-San、

    是的、由 TPS2553决定。

    我的客户的问题是、允许多小的电流启动 TPS61021A?

    实际上、我的客户发现它可以在100mA 电流限制下工作。

    此致、

    Itoh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Itoh、

    在软启动期间、TPS61021A 电感器峰值电流通常限制为500mA、此时输出电压小于输入电压、因此输入平均电流约为250mA。 当 Vout 达到 Vin 时、电感器电流限制更大。

    我从未见过客户在超级电容器之后放置一个限流器件、因为超级电容器输出电流能力非常大。 我是否可以知道放置 TPS2553的原因?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Zack-San、您好!

    这是因为输入侧的电源设备受限于小于1A 的额定输出电流。

    因此、我的客户将 TPS2553放置在输入端以保护电源、并想澄清 TPS61021A 是否在输入电流受限的情况下工作。

    这有道理吗?

    此致、

    Itoh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Itoh、

    我从未尝试过将输入电流限制在100mA 以下。 请让客户尝试不同的 TPS2553设置值并留出足够的裕度、以避免 TPS61021A 无法正确启动。