This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5050-1:LM5050中的体二极管问题

Guru**** 2553260 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5050-1, LM7480-Q1, LM5069

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/976477/lm5050-1-body-diode-problem-in-lm5050

器件型号:LM5050-1
主题中讨论的其他器件: LM7480-Q1LM5069

尊敬的 TI 团队:

 在功能方框图中、即使 MOSFET 的栅极引脚处于关闭状态、体二极管也可提供导通路径、因此即使 MOSFET 处于关闭状态、也可通过体二极管提供输出。 请明确说明、如何解决此问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shiv、

    LM5050-1是一款 ORing 控制器、其主要功能是阻断反向电流。 LM5050-1不用于正向电流(从输入到输出)的应用。

    您能告诉我们您的要求吗、以便我可以为您推荐适合您要求的器件、

    • 输入电压(最大值):
    • 负载电流(最大值):
    • 总 Cout:
    • 所需的保护特性:电流限制、反向电流阻断、输入反极性保护、过压保护、 输出短路保护、输入瞬态抗扰度等。

    同时、您可以查看 LM7480-Q1、这是一款理想的二极管控制器、也可以阻断正向电流并提供 OV 保护。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Praveen GD:

    度过美好的一天!

    感谢您的回复、

    LM7480-Q1与我们的应用所需的 IC 类似、但不能满足我们的目的、因为它的输入电压范围为3-65V、但我们的输入范围要求为80V。 因此、请根据所需的范围建议器件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shiv、

    感谢您的回复!

    我知道您正在寻找与 LM7480-Q1类似但需要更高电压支持的 IC。

    如果您可以填写 以下空白部分、它将帮助我更详细地了解您的关键要求、并帮助我为您推荐适合您的应用的正确器件。

    • 输入电压(最大值):
    • 负载电流(最大值):
    • 总 Cout:
    • 所需的保护特性:电流限制、反向电流阻断、输入反极性保护、过压保护、 输出短路保护、输入瞬态抗扰度等。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Praveen、

    在当前情况下、我们需要具有 Oring、浪涌保护和反向电流保护功能的器件。 目前、我们使用 两个 IC (用于 Oring 的 LM5050和用于浪涌 保护的 LM5069)的组合来满足我们的要求。 但是、我们希望单个芯片组具有我们所需的功能、而不是使用两个 IC 芯片组。 因此、请根据我们的要求推荐 IC 器件。

    • 输入电压(最大值):80V
    • 负载电流(最大值):10A
    • 总 Cout:数据表中未提及
    • 所需的保护功能:至少浪涌电流保护、反向电流保护功能

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shiv、

    遗憾的是、我们没有类似 LM7480-Q1的器件可支持更高的电压(80V)。

    您当前使用的解决 方案 LM5050 + LM5069是我们在80V 电压下实现 Oring、浪涌保护和反向电流保护功能的最佳解决方案。