主题中讨论的其他器件: LM7480-Q1、 LM5069
尊敬的 TI 团队:
在功能方框图中、即使 MOSFET 的栅极引脚处于关闭状态、体二极管也可提供导通路径、因此即使 MOSFET 处于关闭状态、也可通过体二极管提供输出。 请明确说明、如何解决此问题?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、Shiv、
LM5050-1是一款 ORing 控制器、其主要功能是阻断反向电流。 LM5050-1不用于正向电流(从输入到输出)的应用。
您能告诉我们您的要求吗、以便我可以为您推荐适合您要求的器件、
同时、您可以查看 LM7480-Q1、这是一款理想的二极管控制器、也可以阻断正向电流并提供 OV 保护。
您好、Shiv、
感谢您的回复!
我知道您正在寻找与 LM7480-Q1类似但需要更高电压支持的 IC。
如果您可以填写 以下空白部分、它将帮助我更详细地了解您的关键要求、并帮助我为您推荐适合您的应用的正确器件。
您好 Praveen、
在当前情况下、我们需要具有 Oring、浪涌保护和反向电流保护功能的器件。 目前、我们使用 两个 IC (用于 Oring 的 LM5050和用于浪涌 保护的 LM5069)的组合来满足我们的要求。 但是、我们希望单个芯片组具有我们所需的功能、而不是使用两个 IC 芯片组。 因此、请根据我们的要求推荐 IC 器件。