This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS63070:使用 TPS630702替代板载 TPS630701封装的影响

Guru**** 2535750 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/977113/tps63070-impact-by-using-tps630702-to-replace-tps630701-footprint-on-board

器件型号:TPS63070

我们知道 TPS630702 和 TPS630701占用空间相同、TPS630701输出固定5V 电压。 如果我们将 TPS630702放置在最初为 TPS630701设计的封装中、并添加两个电阻器(R96和 R107) 、如所附文件所示

除了输出放电功能外、对电路有什么影响?

谢谢、

Jimmy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jimmy、

    放电功能和可调输出电压。