This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24780S:浪涌电流限制

Guru**** 2539500 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/977068/bq24780s-inrush-current-limit

器件型号:BQ24780S

大家好、

我的客户尝试增加 CGD / CGS 以限制浪涌电流、但改进较少。 因此、工程师转而将栅极电阻增加4千欧至60千欧、发现浪涌电流可限制在目标范围内。

您能不能评论该解决方案没有问题或任何潜在风险? 谢谢!

原理图:CGD/C8251 = 1nF、CGS/C8252 = 47nF、栅极电阻器/R8247和 R8248= 4.02k => 60.4k

浪涌电流波形:CH1:输入电压、Ch2:GATE、Ch3:拉电流、Ch4:输入电流

ACFET 的 SOA:

此致、

Sam Ting

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sam、

    关于调整的一些评论。 1) 1)尝试保持相同的 CGD/CGS 比率。 2) 2)检查 BATFET 关断至 ACFET 导通死区时间。 3) 3)检查 FET SOA。 如果符合以上三条规则、您应该可以正常工作。