This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMZM33604:输入电容器选择和输出电容器选择

Guru**** 2524460 points
Other Parts Discussed in Thread: LMZM33604

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/977075/lmzm33604-input-capacitor-selection-and-output-capacitor-selection

器件型号:LMZM33604

大家好、团队、

我对输入和输出电容器选择有疑问、请参阅 LMZM33604数据表第17页。

  • 输入电容器选择

数据表中指出、至少需要20uF 的电容。

  1. 在考虑直流偏置后、20uF 的有效电容值是否有效?
  2. 或者、这是否意味着它需要 至少两个10uF (50V)电容器、例如表2中建议的 C3225X5R1H106K、而不管输入电压如何?

  • 输出电容器选择

表3显示了所需的最小 Cout。

  1. 在考虑直流偏置后、表中的电容值是否有效电容值?
  2. 或者、如果电容器的额定电压等于或高于列出的值、在不考虑直流偏置降额的情况下是否可以?

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sato-San、

    这通常是假设电容额定值为20%-40%降额的电容、这就是我们添加额定电压的原因。 我将向团队确认、因为这些并非所有标准值。

    Sam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    已确认。 10uF 表示10uF 电容器。 100uF 表示100uF 电容器或2x47uF 电容器...

    Sam