This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2834:问题跟踪"TPS2834:MOSFET 驱动器的低侧在同步模式和全桥配置中使用时根本不工作。 必须执行外部修改才能使其正常工作。"

Guru**** 2387060 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2830, LM5104, TPS2834
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/976954/tps2834-follow-up-to-issues-tps2834-low-side-of-mosfet-driver-not-operating-at-all-when-in-synchronous-mode-and-using-in-full-bridge-configuration-external-modification-had-to-be-performed-in-order-to-get-this-working

器件型号:TPS2834
主题中讨论的其他器件:TPS2830LM5104

您好!

从我之前的帖子开始:  

经过广泛的进一步测试、我们发现在较高的工作频率(<100kHz)下、通过电阻器下拉电桥不合适、因此我们最终遇到了与最初描述相同的问题(由于电桥电压不够低、低侧 MOSFET 无法导通)。  

我们考虑的另一种解决方案是根据进入输入引脚的延迟信号来控制 DT 引脚。 在下面的原理图中、我展示了我们建议如何完成此操作(不安装 JP6)、DT 引脚接收的同一信号是具有100ns 延迟的 IN 引脚。  

在建议的配置中运行 IC 是否存在任何问题? 还有什么需要考虑的问题吗?  

是否有任何其他基于 TPS2830或 TPS2834技术的 MOSFET 驱动器? 我们的运行标准使我们尽可能远离 CMOS 技术、因此无法使用 LM5104等其他 MOSFET 驱动器。   

提前感谢您的回复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Adam、

    您提到了随建议附的原理图、但您的帖子中没有附带文件或原理图。

    您能否添加原理图、以便我们可以查看并评论您提出的电路。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对此深表歉意、请参见随附的原理图图片

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Adam、

    感谢您提供原理图。 在查看数据表后、您似乎可以满足您对建议电路的需求。 根据 DT 引脚上的数据表规格、您似乎需要保证 DT 引脚的高电压>2V、低电压<1V、以识别允许开关低侧 FET 的转换。 您可能需要调整 RC 的时间常数、以实现最适合您的应用的计时。

    我建议测试建议的配置、并查看死区时间是否是您在设计中的目标。 如果此操作解决了您的问题、您可以通过确认论坛受益、因此请确认此操作是否解决了您设计中的问题。

    确认这是否能解决您的问题、或者您可以在此主题上发布其他问题。

    此致、